16.01.2012 17:09 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, entschuldigt das ich das Thema wieder aufrolle... ich bin gerade dabei ein Schulprojekt zu realisieren und will Emails von der CP343 bzw. vom Programm, bei bestimmten Anlagenzuständen versenden, eine Testmail konnt ich schon erfolgreich versenden, nur bekomme ich es nicht auf die Reihe eine Email vom Programm versenden zu lassen. Ich habe einen "FC5 AG_Send Baustein"eingefügt und auch einen DB erstellt so wie in der PDF http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24845107 beschrieben aber leider passiert da nichts. Kann mir jemand von euch mit Tipps weiterhelfen? Weiß leider nicht was ich da genau einstellen muss und was nicht! Wie gesagt bin nach PDF vorgegangen habe natürlich die Parameter wie LADDR an mein Projekt angepasst, aber irgendwie tut sich nichts. Mfg und danke im vorraus |
Zuletzt bearbeitet von: wl113 am: 17.01.2012 13:45Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 17.01.2012 10:52neue Überschrift nach Splitting von /tf/WW/de/Posts/25001#top |
|
23.01.2012 07:39 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3021 Bewertung: (1054) |
Hallo wl113 kann es sein das Du nur den "Anfangswert" im DB1 veraendert hast (der in der "Deklarationssicht" sichtbar ist), aber nicht den "Aktualwert" (der in der "Datensicht" sichtbar ist undderenige, der in die SPS geladen wird)? Mach mal den DB1 auf, wechsle in "Datensicht" und schau mal nach was dain der Aktualwertspalte steht. Sollten da noch diealten e-mail Addressen drin stehen, dann kannst Du das Problem ganz einfach mit dem Menuebefehl "Bearbeiten > Datenbaustein initialisieren" aus der Welt schaffen (und hinterher nicht vergessen den DB in die SPS zu laden). Mehr zu diesem Thema gibts auch HIER, und sollte es nicht helfen, dann ladedoch bitteDein Projekt hier hoch. |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf