13.09.2019 11:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Für dein persönliches Beispiel wirst du keine auf deine Anwendung zu geschnittene Beispieldatei finden. Beispieldateien für das Rechnen mit Analogwerten und Bildung von Analogwerten aus Impulsen wirst du in der richtigen Konferenz LOGO! genug finden. |
13.09.2019 18:31 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1326 Bewertung: (41) |
Ist zwar einiges entfernt von deinen Wünschen - aber wenn die Temperaturdifferenz an den "Stromeingang" und die Zeittaktung deinen Durchflußimpuls entspricht - wäre deine Energieerfassung mit hoher Auflösung und dennoch hohen Zahlenwerten erreicht. bitte Posten wenn angepasst DateianhangLogo-Amperestundenzähler-3.zip (43 Downloads) |
Folgen Sie uns auf