12.07.2019 13:31 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 20.04.2024 Beiträge: 1963 Bewertung: (272) |
Hallo mm76, laut Handbuch sind diese Zählerwerte alle remanent. Ein löschen erfolgt bei einer Umparametrierung, trifft hier ja nicht zu. Kann es sein, dass beim Hochlauf der SPS die Energiezähler gelöscht/gesetzt werden? Ansonsten noch die aktuelle Firmware. Ich selbst habe die Energymeter HF im Einsatz und noch keine "Verluste" an Daten erlebt. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/15/2019 05:53:59Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf