26.12.2016 11:56 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
Störungsspeicher hätte ich auf zwei Varianten geschafft - anbei. Uhrzeit wäre dann noch die Krönung - aber wie soll das gehen DateianhangLogo-Störungsspeicher-8-fach.zip (56 Downloads) |
26.12.2016 13:46 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
nun verbesserte Variante mit automatischer Aktivierung wenn alle ein sind, und Eimerkettenspeicher für letzte, vorletzte und vor-vorletzte Störung
DateianhangLogo-Störungsspeicher-8-fach-2016-12-26.zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.12.2016 18:10 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Ich hatte auch mit der 0BA6 schon so einen FIFO aufgebaut. Datum/Uhrzeit der letzten Auslösung kannst Du ja einfach über den Meldetext erfahren, wenn Du diesen im Moment der Speicherung kurz deaktivierst. Hab' auch das mit rein genommen. DateianhangFIFO 0BA6 (Störerfassung).zip (62 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.12.2016 18:19 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 1364 Bewertung: (42) |
so, jetzt mit Störungshistorie in Std:Min für die letzten 3 Störungen. Leider verbraucht die Uhrzeitdarstellung für hh:mm 11Plätze - bei rechtsbündiger Darstellung verbraucht man die Ganze Zeile. DateianhangLogo-Störungsspeicher-8-fach-2016-12-27.zip (54 Downloads) |
Folgen Sie uns auf