22.10.2021 15:59 | |
Beigetreten: 19.12.2017 Letzter Bes: 02.11.2023 Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Noch einmal vielen Dank! Deine Hilfestellung hat mir sehr gut weitergeholfen. Für alle die eine ähnliche Anwendung haben, anbei das fertige Programm! VG DateianhangExtrusion_1.zip (126 Downloads) |
22.10.2021 17:43 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Habe nicht geprüft, ob die Formel jetzt richtig umgesetzt ist, das wirst du ja gemacht haben. Du kannst aber eine arithmetische Anweisung bei der Berechnung ms/Stück einsparen, mit 1000 multiplizieren und durch 1000 wieder dividieren ist überflüssig. Ein Tipp noch, das Arbeitsblatt ist genügend groß, da kann man die Blöcke auch mit mehr Abstand und etwas systematischer anordnen. Dann lassen sich die analogen Verweise auch dauerhaft anzeigen, ohne dass sie kreuz und quer über das Blatt laufen. M.f.G. Scorp DateianhangExtrusion_2.zip (123 Downloads) |
Folgen Sie uns auf