04.11.2013 17:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Progi mit ähnlicher Aufgabenstellung! Hier wurden über I1 die Impulse erfasst und in Niederschlagsmengen umgerechnet. Um Mitternacht, oder bei Reset durch I2 wurde der aktuelle Wert gespeichert und die Zählung beginnt von vorn. Das läßt sich sicher an deine Wünsche anpassen. Die Logo 0BA7 hat ein Datalog eingebaut, mit dem sich Werte auf der Speicherkarte speichern lassen! DateianhangBalkendiagramm Regensensor plus LOG.zip (94 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.11.2013 17:24 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Etwas weiter an deine Wünsche angepasst, sieht das dann so aus! Scrollen läßt sich sicher auch machen, kostet aber viele Blöcke! DateianhangWertespeicher.zip (91 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.11.2013 21:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Beispiel dazu! In der Simu läßt es sich nur schwer testen, so das du es real mal versuchen mußt! Jede Wochenschaltuhr liefert über die Analogmux einen anderen Wert (1-7). Beim Start wird ein Zähler auf diesen Wert hochgezählt und der bleibt bis zum nächsten Start remanent. Beim nächsten Start wird der remanente mit dem neuen Wert verglichen. Bei einer Differenz wird ein Impuls geliefert! Viel Spaß beim Test! DateianhangFehltag.zip (80 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.11.2013 16:20 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Habe das Programm mal überarbeitet und nach den Möglichkeiten der Simu getestet. So sollte es jetzt funzen! B023 dient nur zur Anzeige ob ein Impuls kam! DateianhangFehltag 2.zip (85 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf