Industry Online Support
Technical Forum
12.10.2012 08:06 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:24:25~(‾▿‾)~ |
|
16.10.2012 16:02 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo, somit kann es ein Bedienfehler nicht sein, da das Bedienkonzept unter den Betriebssystemen gleich ist. Da du den Fehler an mehreren Rechnern hast, kann es eventuell noch eine Kombination von Betriebssystem und Simatic Software sein. Win7 64 Bit habe ich mal was von einer leichten Unverträglichkeit des DLC Protokolls gehört in Verbindung mit einem Windows Patch, ist aber angeblich mittlerweile behoben da schon ein paar Monate her. Schau mal bitte hier die Kompatibilität und schau mal wegen Update für Step 7 damit du eine aktuelle Version der Online Treiber bekommst. Welche STEP 7 Version ist mit welchem Microsoft Windows-Betriebssystem kompatibel? Hatte auch mal ein Thema PST ging und Step 7 wollte nicht, habe ich nur durch einspielen einer neueren Version hinbekommen, drüber installieren hat nicht geholfen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.10.2012 15:32 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:24:36~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf