16.08.2011 14:09 | |
Beigetreten: 22.09.2010 Letzter Bes: 13.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung: (28) |
Zu dem Problem direkt weiß ich leider auch keine Lösung, aber eine alternative Möglichkeit zur Adressvergabe ist das PST (Primary Setup Tool). Damit kann die IP Adressen auch ohne den Simatic Manager vergeben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.08.2011 16:35 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Hi, probier doch mal die PG - Schnittstelle auf NICHT-Auto umzustellen. Passende Ethernetkarte natürlich. Gruß cevau |
17.08.2011 09:33 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:23:38~(‾▿‾)~ |
|
18.08.2011 10:31 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:23:50~(‾▿‾)~ |
|
18.08.2011 12:49 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Also der Simatic Manager läuft auf einem ganz normalen PC. Alle Ports sind freigegeben. Keine VM Ware.... Das ist ja das seltsame. |
Folgen Sie uns auf