23.11.2014 00:51 | |
Beiträge: 34 Bewertung: (0) |
Ein kleiner Tipp fürdie CMR2020 Benutzer: Da ich im Keller so gut wie keinen Empfang hatte, musste ich mit der Antenne rauf aufs Dach. Auch wenn von Kabellängen von mehr als 10 Meter abgeraten wird, kann ich euch mitteilen, dass auch 18 Meter (15m Verlängerung + 3m Anschlußkabel) problemlos funktionieren. Die Dämpfung macht sich zwar schon bemerkbar, aber stabile -81dbm auf dem Dachboden sind mir eindeutig lieber als schwankende -95dbm im Keller. Ich habe sehr lange nach einem 15m SMA-SMA Kabel gesucht. Der erste Kauf bei A...zon war ein Reinfall, denn statt SMA kam RP-SMA an. Hier habe ich das richtige 15m Kabel gefunden: (Leider nur als 2er-Pack erhältlich.) http://www.antennendiscount24.de/epages/61821063.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61821063/Products/%22SMA-SMA/K%20Duo%22/SubProducts/%22SMA-SMA/K%20Duo-0001%22 |
Zuletzt bearbeitet von: Ampelmann14 am: 23.11.2014 00:53 |
|
Folgen Sie uns auf