31.01.2009 13:09 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hey Leute, ich wollte die Drehzahl eines Gleichstrommotors 24V mit einer Steuerspannung 0..10V mittels des Erweiterungsmodul´s AM2 AQ regeln. Als Drehzahlregelmodul hatte ich folgendes in Aussicht: 4Q-Transistor-Drehzahlregler Auszug: • Drehzahlvorgabe über 0-5V DC bzw. 0-10V DC Schnittstelle oder Potentiometer (extern/intern) Die Drehzahl ändert sich proportional zu Steuerspannung, somit wäre es doch möglich einen Analogenmultiplexer zu verwenden, 3 Vorgabewerte zu parametrieren und über 2 Binärsignal 3 Drehzahlstufen zu regeln, oder? Also so müsste das eigentlich funktionieren, meiner Meinung nach. Wenn man sich mal die Anleitung anschaut, auf Seite 6, sieht man ja, dass die Drehzahl mit einer Steuerspannung 0...10V regelbar ist, also müsste es doch mit dem AM2 AQ funktionieren, oder? Bitte um Hilfe MfG Stefan |
Zuletzt bearbeitet von: stefan. am: 31.01.2009 13:30 |
|
31.01.2009 20:16 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Stefan, wie ich dir schon mal empfohlen habe: vor einem Kauf der LOGO!-Hardware solltest du auf jeden Fall mal eine Schaltung zu deiner Aufgabenstellung mit der DEMO-Version der Programmiersoftware (hier...) erstellen, dann ergibt sich eine Einschätzung bzw. Prüfung der Machbarkeit ganz von alleine... Im Dateianhang habe ich dir mal Schaltungsbeisiele zusammengestellt, die bezüglich deiner Aufgabenstellung hilfreiche Anregungen geben könnten: - Motoransteuerung mittels einer festen Anzahl von Stufen, digital vorgebbar - Beispiele für Poti-Eingaben - als Sollwertgeber modifizierbar... - Ansteuerung mittels vorgebbarer maximaler Änderungsgeschwindigkeit und Absicherung der Ausgabewerte (Temp.-Eingang ersetzen z. B. durch Poti)... Weitere Anregungen in der Schaltungssammlung und in diversen Forenbeiträgen.... MfG Betel DateianhangFORUM_Motoransteuerung.zip (110 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 31.01.2009 20:17Dateianhang hinzugefügt.. ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
08.02.2009 17:20 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Genauso würde ich es auch anschließen, meint ihr das ist richtig? Gruß Stefan |
Folgen Sie uns auf