Industry Online Support
Technical Forum
08.11.2009 17:16 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ganz normal in der Reihenfolge.... Am Basis-Modul sind es Q1..Q4, am 1. Erweiterungsmodul ist es Q5..Q5, 2. Erweiterungsmodul..... usw. Leuchtet am Erweiterungsmodul die LED grün oder rot? Ist die Bus-Verbindung richtig zusammen? Ist es ein Relais-Modul oder evtl eines mit Transistoren? Relais-Modul benötigt an den Ausgängen jeweils Versorgungspannung. Im Anhang mal Auszug vom Handbuch Dateianhang45_46.zip (195 Downloads) |
08.11.2009 20:02 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Ja so ist es. und wie gesagt, überprüfe die LED-Farbe und die Verbindung vom Bus. |
09.11.2009 12:20 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 02.04.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (46) |
Hallo! Sie auch hier: /tf/WW/de/postattachments/download?attachmentId=7782 Seite 25. Gruß raz |
11.11.2009 16:25 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen Dank. also die Status LED zeigt auf jeden fall grün an. erkennt aber das erweiterungsmodul trotzdem nicht. werde mal das programm neu aufspielen. |
Folgen Sie uns auf