04.09.2014 16:53 | |
Beigetreten: 19.06.2008 Letzter Bes: 08.04.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
Ich möchte gerne ein vorhandenes Basic-Panel als WinCC RT Panel auf einem PC laufen lassen. Beim erzeugen der FWC-Datei im TIA-Portal bekomme ich den Fehler: Das Datenformat der Projektierungsdatei "C:\...\Generates\pdata.fwc" ist inkompatibel. Generieren Sie die Projektierungsdatei erneut. Was mache ich falsch, wer kann helfen? Siehe auch Foto im Anhang. DateianhangC:\2014-09-04 16_48_31-C__Temp_GAT_NEU_GAT_mit PC_Runtime_Hydraulik Siemens_V11_Hydraulik Siemens_V11.jpg (560 Downloads) |
05.09.2014 12:17 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135)
|
Ok, und die Datei startest du über einen Doppelklick? Möchtest du die Runtime auf dem Engineering-PC starten oder auf einem extra PC? K!ke |
09.09.2014 08:13 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (135)
|
Wie meinst du das, der Button ist ausgegraut? Wenn du das V11-Projekt in V12 öffnest, erscheint ja eine Meldung, ob das Projekt hochgerüstet werden soll. Danach muss noch die Geräteversion geändert werden. Das funktioniert aber nur, wenn das Projekt bereits V12 ist. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/82645764 K!ke |
Folgen Sie uns auf