05.06.2019 13:45 | |
Beigetreten: 31.01.2017 Letzter Bes: 05.06.2019 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Moin! Ich denke, ich kämpfe mit fast dem gleichen Problem. Ich nutze TIA V14SP1 mit der CPU314C-2 PN/DP! Die CPU ist geladen worden mit PG A. Mit dem PG B habe ich die Gerätekonfiguration mit Bausteinen aus der SPS ausgelesen (laden von Gerät). Es werden keine Unterschiede angezeigt (alles grün). Dennoch kann ich keinen Baustein beobachten :-( Erst muss übersetzt und geladen werden !!!! Wo ist der Fehler??? Nun arbeite ich hier an einer CPU in der Ausbildung. Da kann ich probieren, bis der Arzt kommt. Nur hatte ich dieses Problem auch schon an einer CPU, die im produktiven Einsatz ist. Da tue ich mich dann doch schwer, mal eben die Bausteine in die SPS zu laden, zumal ich nur 2 bis 3 Mal im Jahr damit zu tun habe! Hat da jemand einen Tipp!!! Gruß Mirko ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/05/2019 15:28:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf