17.02.2010 14:20 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 22243 Bewertung: (2981) |
Hallo, mir sind keine solchen Geräte von Siemens bekannt. Gruß Christoph |
23.02.2010 17:34 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo Sven, Du, eine kurze Frage... so zwischendurch, hast Du den Devices schon ihre Device-Namen vergeben? Dass mußt Du über STEP7 machen. Dazu ist natürlich auch eine Ethernet Verbindung zwischen Deinem PC und dem Netz, das an den CP 343-1 Advanced angebunden ist, notwendig. Darf ich ganz nebenbei auch mal fragen warum Du nicht die PN Schnittstelle der CPU verwendest... sondern einen CP, wenn Du schon einen 319-3 als CPU hast? Für das how to für die Namensvergabe kann ich Dir dieses Dokument ans Herz legen: PROFINET IO - Konfiguration & Diagnose Darüber hinaus brauchst Du auch die FCs für PNIO_SEND und PNIO_RECV aus der SIMATIC NET Bibliothek.... denn anders wie bei der CPU arbeitet der CP außerhalb des Peripherieabbildes der Ein- und Ausgänge. Schau dafür doch mal im Handbuch: Funktionen (FC) und Funktionsbausteine (FB) für SIMATIC NET S7−CPs Programmierhandbuch |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf