Industry Online Support
Technical Forum
04.05.2009 09:14 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung: (17) |
Hallo t_kurz, mit der excel-Tabelle über den folgenden Link kann eine Abschätzung der F-Ablaufzeiten erfolgen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25412441 Sollte laut Tabellenkalkulation eine zu lange Zykluszeit herauskommen, so könnte im einfachsten Fall auf eine größere "Haupt-CPU" ausgewichen werden. Du kannst natürlich auch eine Standard-Haupt-CPU verwenden und die IM151-7-F (Achtung: PROFIBUS-Variante) als intelligenten Slave in der Topologie vorsehen. Über Querverkehr könnten auch fehlersichere E/A-Karten der anderen "dummen" SLaves zugegriffen werden (wichtig ist hierbei zu wissen, dass nur High-Feature-Köpfebeim Querverkehr verwendet werden können - überall wo fehlersichere Module gesteckt werden, muss eine High Feature-Anschaltung verwendet werden).Zusammenfassend wäre also zu sagen, dass dem Aufbau mit einer STandard-CPU und unterlagerten fehlersicheren IM151-7-Slaves nichts entgegenspricht. Programmiert wird die IM151-7-F analaog zu einer Standard-F-CPU. Gruß und Kuss Die Safety-Maus |
04.05.2009 13:34 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung: (17) |
Hallo t_kurz, zur ersten Frage: bei der IM151-7-F-CPU handelt es sich um die PROFIBUS-Variante. Die IM151-8-F-CPU ist die PROFINET-Variante. Die IM151-8 kann in der momentaner Lieferstufe nur IO-Controller seine ( COntroller entspricht einem PROFIBUS-Master). Außerdem funktioniert meiner Meinung nach bei der IM151-8-F-CPU der QUerverkehr nicht. Aus diesem Grund wäre die einzige Möglichkeit der Einsatz der IM-151-7(F) CPU (also PROFIBUS). Zur zweiten Frage: Die Projektierung erfolgt genauso wie eine Anbindung mit herkömmlicher dezentraler Peripherie. Die Programmierung des Quervekehrs ist im Handbuch "S7 Distributed Safety - Projektieren und Programmieren" im Kapitel 8.5 zu finden - siehe folgender Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22099875 Gruß die Safety-Maus |
04.05.2009 20:33 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (0) |
Hallo Safety-Maus, vielen Dank für deine Hilfe. Gruß T_kurz |
Folgen Sie uns auf