25.07.2016 09:19 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 11.12.2019 Beiträge: 3857 Bewertung:
|
hi Falke, Das zyklische Lesen erfolgt über die parametrierten Ein- und Ausgänge. Man nennt das zyklisch, weil diese werden ja in jedem Zyklus aktualisiert. Beim azyklischem Auslesen mit der SFB 52, werden die Daten nur beim Aufruf dieser SFB geschrieben/aktualisiert. Die Daten werden dann im Zielbereich für den gelesenen Datensatz, der am Parameter RECORD angegeben werden muss, geschrieben. Eine detailiertere Beschreibung der SFB 52 findest du in folgendem Handbuch ab Seite 165: System- und Standardfunktionen für S7-300/400 Band 1 und Band 2 Hoffe das hilft dir, Grüße, |
There is no bad feedback! |
|
26.07.2016 01:03 | |
Beigetreten: 19.05.2016 Letzter Bes: 30.09.2016 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Azyklisch: Den Funktion des SFB52 hab ich verstanden. Werden die Messungen dann wie im Bild 2 dargestellt? |
26.07.2016 09:00 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 11.12.2019 Beiträge: 3857 Bewertung:
|
hi Falke, zum Datensatz: ja, so wird das gemacht. Ich bin jetzt nicht alles durchgegangen, aber schaut okay aus. Zum ersten Post/Bild: das ist aber nicht der Eingangsbereich des Energymeters. Der ist ja je nach Modulvariante größer und beschreibt nicht nur jeweils 4 Bits E/A. Der Eingangsbereich schaut ähnlich dem Datensatz aus. Im Handbuch zur Baugruppe habe ich die genaue Belegung der Ein- und Ausgänge gefunden. Man kann da auch über die Ausgänge verschiedene Nutzdatenvarianten einstellen. Am besten, du schaust dir dazu mal Kapitel 5 allgemein und 5.3 im Speziellen an. Hier gehts zum Download: SIMATIC ET 200SP Analogeingabemodul AI Energy Meter ST Hoffe das hilft dir, Grüße, |
There is no bad feedback! |
|
Folgen Sie uns auf