31.08.2020 10:41 | |
Beigetreten: 18.03.2014 Letzter Bes: 20.10.2022 Beiträge: 47 Bewertung: (6) |
Hallo Canney, ich habe mal meine alte VM ausgepackt, und das Ganze ausprobiert. Bei mir funktioniert die Parametriersperre. Das Sendefach ist wie im Anhang zu sehen aufgebaut. Tatsächlich arbeitet mein Programm mit der Koordinierung 0x21. Ich bekomme auch den Eingang 2.7 und das Bit 8.3 im DS92. Das Sendefach kannst Du entweder im Programm mit L w#16#21 T DB-Koordination Byte 0 ... , oder in einer Beobachtungstabelle belegen Wenn noch Fragen, schreib einfach nochmal Gruß P.S.: Die Funktion ist in einer Ausbaustufe hinzugekommen. Welche FW hast Du? Ev.updaten DateianhangMotorstarter DS93 .pdf (325 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.09.2020 13:19 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo AutoGen_463173, zunächst erstmal vielen Dank für deine Antwort. Vielen Dank nochmal für die bisherige Hilfe. Liebe Grüße Canney DateianhangFehlerCode_DS93.pdf (290 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Canney am: 09/01/2020 13:28:43Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/02/2020 07:22:39Link optimiert. |
|
01.09.2020 14:03 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Autogen, danke für die schnelle Rückmeldung. Schade, hatte gehofft ich habe das i.wo mit dem Slot übersehen und es würde danach funktionieren. Die Firmware hatte ich schon auf 1.2 hochgerüstet. Ab dieser FW soll die Parametriersperre erst funktionieren. Das stand leider im Handbuch versteckt und ich hatte anfangs in meinem Projekt noch die FW 1.1 Ich habe im Anhang den Datentypen und den DB hinterlegt. Ich sehe in meinem DB an sich kein falschen Parameter. Vielleicht siehst du da etwas, was ich falsch gemacht haben könnte. Liebe Grüße Canney23 DateianhangDB_UDT.pdf (274 Downloads) |
Folgen Sie uns auf