09.12.2008 13:39 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, um ehrlich zu sein, ich kann mir nicht vorstellen das Du über ein VPN Gateway hinweg, also über zwei getrennte VPNs tunneln kannst. Vielleicht geht es wenn der Server, auf den Du angesprochen hast, die Daten als "Router" forwarded... aber ich denke dass wäre schon ziemlicher Aufwand. Ich frage mich warum ist denn keine zweite Verbindung am Ziel-Gateway möglich um eine direkte Verbindung zwischen Deinem PC und dem Ziel-Gateway zu bekommen? Natürlich kenne ich Deine direkten Konfigurationen nicht darum weiß ich nicht ob Du den Port forwarden mußt... normal übertragen VPNs aber alles. Wie das beim Server aussieht, wenn Du den Server als Router verwendest ist natürlich was anderes, dann sind alle Services forzuwarden. Der Port 102 ist aber "nur" für S7 Kommunikation und PG Funktionen gut. Wenn Du Smart Service nutzen möchtest werden hier andere Ports verwendet. Schau dazu mal beim Produktsupport wegen der Ports vorbei, es gibt da einen guten FAQ zu. Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit ein ProTool- bzw. WinCC flexible Projekt über den Teleservice Adapter IE transferiert werden kann? Ich hoffe, auch wenn ich so meine Bedenken hab, das Deine Anwendung klappen wird. Sag doch mal bescheid wie es aussieht, ja? Viele Grüße J_Bell |
09.12.2008 15:09 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo! Dass wäre echt Klasse! Ich denke damit könnte man eine Referenz schaffen. Viele Grüße J_Bell |
06.01.2009 21:10 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411)
|
Hallo, Sag mal, Du hast also das Netz 192.168.1.0 sowohl beim Kunden als auf bei Deinem Server? Ich wußte nicht das dies geht. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf