04.11.2012 19:51 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Link Dort findest du linksbündig ein Häuschen gefolgt von Acer WLAN (Privates Netzwerk). Rechtsbündig in der gleichen Zeile steht Anpassen und dort kannst du, wenn dein Netzwerk ein nicht indentifizierbares Netzwerk ist, das laufende Netzwerk zu einem privaten deklarieren. Ja daran sieht man doch, wie weit Deutschland ist und wie weit die anderen Länder hinterher hängen. Beispiel: IP-Adresse LOGO: 192.168.000.001 IP-Adresse Laptop (manuell festlegen): 192.168.0.2 Beide Subnetze: 255 255 255 0 |
Zuletzt bearbeitet von: Diablo am: 04.11.2012 19:53 |
|
05.11.2012 19:18 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Klingt so, als müßte man da nochmal von vorne anfangen. Wie sind denn jetzt die IP-Einstellungen Logo und Laptop? Evtl. auch mal die Step-by-Step Anleitung von Siemens für eine Verbindung mit der 0BA7 durch gehen. Klingt jedenfalls nicht nach einem Logo-Problem. |
05.11.2012 19:34 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Das denke ich auch, dass es in dem Fall ein Problem der IP-Verbindung ist. Hast du evtl. eine Firewall laufen wie ZoneAlarm oder ähnlichen? Router usw. sind nicht dazwischen? Schau doch mal nach, welche IP in der LOGO eingetragen ist und wähle die nächstfolgende IP für dein Laptop aus. |
05.11.2012 20:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wenn Windows den Fehler 651 meldet, soll ein Treiber schuldig sein. Google findet viele Beiträge dazu |
05.11.2012 20:35 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hast du mal im Gerätemanager geschaut, ob an deiner Netzwerkkarte ein Ausrufezeichen hängt? |
06.11.2012 11:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Die IP kannst du direkt am Logo-Display verändern. Siehe auch Kapitel 3.8.1 im aktuellen Handbuch (Link in Signatur) zur 0BA7. |
07.11.2012 10:05 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
In der Signatur des Users Nachbar ist der Link hinterlegt, welcher Dich zu Handbüchern führt. http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-automation-systems-simatic/de/handbuchuebersicht/tech-dok-controller/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR#LOGO! Ich habe in aber hier in meiner Antwort auch noch mal eingetragen. |
Folgen Sie uns auf