08.02.2018 12:20 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Leute , ich habe eine Frage, Ich haben hier den Drucker GODEX RT 700 und PLC s7-1500 . Die beiden kommunizieren sich über Ethernet. Der Drucker arbeitet mit dem 'EZPL-CODE', und ich versucht gerade den Drücker über SPS zu steuern. Hier ist die Vorgehensweise meiner Meinung nach : 1) DB anlegen mit einer statischen Variable String und Startwert = 'dein Code' Ich habe versucht den Code '~V' an dem Drucker zu schicken , Theoretisch wird ein Probelabel rauskommen , aber der Drucker reagiert gar nichts Kann mir jemand helfen ? Im Anhang befinden sich Dokument für EZPL-Programmiersprache und was ich bisher gemacht habe DAnke schön DateianhangEZPL_Drucker.zip (225 Downloads) |
08.02.2018 13:06 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Pittiplatsch, Danke für deine schnelle Anwort, ich bekomme hier gar keine Fehlermeldung vom TCON,... ich glaube eine Verbindung zwischen dem Drucker und SPS wird schon aufgebaut. Eine Firewall ist nicht dazwischen , habe ich gecheckt und SPS habe ich als aktiver Partner eingestellt . Anbei ist der Code , den habe ich für den Drucker geschrieben
DateianhangProjekt06.02.zip (206 Downloads) |
08.02.2018 13:48 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Kaulquappe, Vielen Dank für deine Anwort , Anbei siind die Screenshots aus den , was ich geschrieben habe Kannst du mal bitte schnell checken was für Fehler habe ich gemacht Vielen Dank
DateianhangScreenshot.zip (329 Downloads) |
Folgen Sie uns auf