24.10.2017 07:00 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Guten Tag, Undzwar geht es darum, dass ich gerne von der ETS ein paar Meldungen abgreifen möchten über SYSLog dieses aber noch nie gemacht habe. Ist es möglich Zustandabfragen darüber zu machen z.B. Container 1 hat nun Füllung <10% usw. Oder gibt es noch eine andere möglichkeit? Hat da jemand Erfahrung? Ich bin bis jetzt in meiner Rechere auf das Thema bei Siemens getroffen SYSLog |
29.11.2017 13:49 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo, was meinst du genau mit ETS? Im Betreff scheint es so, als ob du eine ET 200S meinst, in deinem Beitrag steht aber nur ETS? Eine ET 200S kann keine Syslog-Meldungen verschicken. Du kannst aber in deinem Anwenderprogramm eine Logik hinterlegen, dass die CPU entsprechende Meldungen an den Syslog Server verschickt, wenn eine bestimmte Aktion (z.B. VariablenWert) eintrifft. Ein Anwendungsbeispiel, wie eine CPU SyslogMeldungen schicken kann, findest du hier Grüße |
Folgen Sie uns auf