28.02.2011 14:13 | |
Beigetreten: 19.10.2010 Letzter Bes: 17.11.2022 Beiträge: 13 Bewertung: (2) |
Hallo Ich habe eine Verbindung mit einer CPU315-2DP und einen Euchner Key wie im Link aufgebaut und getestet. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26481978 Dieses funktionier einwandfrei. Sobald ich mit den FC14/15 mehr als 32 Byte lesen / schreiben möchte, bekomme ich die Fehlermeldung „80B1 Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge.“ In der Hardwarekonfiguration habe ich den Euchner Key momentan auf 48 Byte stehen aber auch schon mal auf 120 alles ohne Erfolg.
Vielen Dank im Voraus, Gruß Osma Im Anhang eine Word Datei mit der HWKonfig und den Bausteinaufruf. DateianhangForum FC 14.pdf (143 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Osma am: 01.03.2011 05:54Zuletzt bearbeitet von: Osma am: 01.03.2011 05:51 |
|
01.03.2011 14:21 | |
Beigetreten: 19.10.2010 Letzter Bes: 17.11.2022 Beiträge: 13 Bewertung: (2) |
Hallo Eleu man kann nur die E/A verändern.(siehe Anhang) Hab diese mal in einen anderen Bereich verlegt und mit dem BYTE 0 angefangen. Aber keine Änderungen . Mit dieser HW Konfiguration kann ich mit den SFC14/15 bis 32 Byte´s arbeiten, aber >32 bekomme ich diese Fehlermeldung. 80B1 Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge. Sehe gerade ich habe immer FC14/15 geschrieben , es sind die SFC14/15. zu Konsistente Daten: ich habe noch einmal mir die HW Konfig von den Euchner Key angesehen, "Konsistent über die gesammte Länge" Einstellung kann man auch niicht ändern. Gruß Osma DateianhangEuchner HW.pdf (129 Downloads) |
01.03.2011 22:38 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Osma, Du kannst aber mit einem SFC-Aufruf immer nur einen konsitenten Block übertragen. Musst also den SFC für jeden Block mit der entsprechenden Länge (32 Byte) aufrufen. Viel Erfolg Sabine |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.03.2011 07:41 | |
Beigetreten: 19.10.2010 Letzter Bes: 17.11.2022 Beiträge: 13 Bewertung: (2) |
Guten Morgen Sabine Ich habe es gerade mal mit 2 Blöcken,je 32 Byte, lesen schreiben getestet. und alles ist gut. Ich danke Dir. Gruß Osma |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf