06.01.2009 16:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ich fänd noch gut, wenn man die analogen Werte nur je in einer Zelle sehen kann. Evtl geht dies auch mit den digitalen Signalen..... |
26.01.2009 18:41 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Hat schon jemand ein Bild in Excel eingebaut wo dann die analogwerte an bestimmten stellen angezeit werden oder so was in der richtung ??? mfg |
26.01.2009 21:45 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (65) |
Hallo stromhans, Excel ist eigentlich nicht dafür gemacht, es geht einigermaßen mit einem Hintergrundbild. Format/Blatt/Hintergrund Dann noch bei Extras/Optionen die Gitternetzlinien und Bildlaufleisten entfernen. Beispiel für eine Solaranlage anbei. Gruß Superbrudi DateianhangLogoLogger4.zip (879 Downloads) |
26.01.2009 22:46 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
hallo superbrudi Das ist doch super wie das aussieht ,sind das Bilder oder wie hast du das gemacht??? kleine beschreibung vielleicht ?? super Arbeit mfg |
27.01.2009 22:10 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hi Allerseits, wie Superbrudi schon sagt ist EXCEL nun nicht gerade eine Visualisierungssoftware...Auch meine Überarbeitung des hier vorgestellten Loggers verfolgt deshalb zunächst mal die Erweiterung der von der LOGO! erhältlichen Daten unfdderen Speicherung. Darüber hinaus werden noch Optionen vorhanden sein, die eine Datenreduktion ermöglichen und eine OnLine Anzeige ausgewählter Werte (in Tabellenform).... M. E sollten v. a. wegen der begrenzten Ausführungsgeschwindigkeit von Tabellenfunktionen und deren Rückwirkung auf die Makroausführungsgeschwindigkeit und deren Zuverlässigkeit weitergehende Auswertungen erst im Nachhinein erfolgen - mit allen Mitteln, die EXCEL dann bietet. a) Eine Bildunterlegung (+ Visualisierung von LOG-Werten) ist auch mittels "eingefügtem BildOBJEKT" möglich, dass dann als Hintergrund für andere Objekte (= Formularfelder) dienen kann (Die eigentlichen EXCEL-Tabellen werden also dabei vollständig überdeckt). Die Formularfelder werden dann z. B. mit konkreten Zellen verknüpft und zeigen dann deren Inhaltswerte an (und diese können, z. B. wie bei Superbrudi per Log-Makro "gefüllt" werden. b) Ggf. können (nach entsprechender Einarbeitung in die entsprechenden Formularprogrammierungen) auch Formularobjekte (im MakroEditor) zur Erreichung dieses Zieles gut verwendet werden, ebenfalls mit Bildern als Hintetgrund/Untergrund und entsprechend per Makro auswertbaren/füllbaren Feldern, Schaltflächen etc.....Vorteil wäre dann ggf. sogar der wahlweise aufruf von mehreren Schaubildern....Hier wären m. E. mal die EXREL-Profis unter den LOGO!-Membern gefragt.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
03.02.2009 17:54 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
FORUM_LogoLogger2_Test_3.zip funktioniert sogar auf Vista X64 aber immer nur einmal pro Windows start. MFG Philipp |
Folgen Sie uns auf