28.09.2009 16:02 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (2) |
Dann will ich uns allen mal die Daumen drücken und hoffen, dass wir hier bald was neues lesen können |
30.09.2009 12:04 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (65) |
Hallo Tobias, hat ein wenig gedauert... Ich musste die aktuelle Timerfunktion komplett umbauen. Intervalle unter einer Sekunde waren damit nicht möglich. Die Intervallangabe ist nun in Millisekunden, allerdings muss man selbst den kleinsten Wert ermitteln. Das hängt grundsätzlich vom PC ab. Ich habe das nach unten nicht begrenzt. Es kann also auch 1ms eingegeben werden. Viel spaß beim Testen, Superbrudi DateianhangLogoLogger5.zip (779 Downloads) |
01.10.2009 09:38 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hallo Superbrudi,erstmal vielen Dank für die umgeschriebene Variante. Ich werde sie nun schnellstmöglich Testen wie kurz ich die Abtastrate einstellen kann. Ich hatte mir auch mal überlegt bzw. mich gefragt, ob es möglich ist nur 1x mit der LOGO sich zu verbinden und dann in einer Schleife die Werte abfragen. So könnte man sicherlich auch noch Zeit gewinnen.Ich teste deine Variante und gebe dann Feedback. Vielen Dank noch mal ! [snip]... DateianhangHilfe_fuer_gartenfuzi.pdf (538 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 04.10.2009 23:33Beitrag gesplittet. Antwort auf getrenntes Thema herausgelöst |
|
29.04.2010 21:11 | |
Beiträge: 167 Bewertung: (65) |
Hi, hier die neueste Excel Logo Logger Version. Die gewünschten zu loggenden Werte müssen nur in die Tabelle eingetragen werden, dann noch COM Port und Intervall... fertig. Gruß Superbrudi DateianhangLogoLogger7.zip (580 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
29.04.2010 21:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Klasse Sache... allerdings schnall ich nicht so ganz wie das mit den Parametern und Zeile 10 gemeint ist |
30.04.2010 10:02 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Top, habs schon getestet... |