09.08.2009 12:58 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe mal diese beiden Siemens Beispiele
(Wie erstelle ich einen OPC-Client mit Microsoft Excel?) und (Wie werden die S7 Controls in Microsoft Excel eingebunden?) für einen Excel OPC Client ausprobiert. In Zusammenhang mit einem Siemens OPC Server und WinAC auf einem PC. Lokal funktionieren beiden Beispiele bestens. Danach ab ich versucht aus dem Netzwerk mit dem Excel Client auf den OPC Server zuzugreifen. Dies funktioniert nur mit dem zweiten Beispiel ohne probleme. Bei dem ersten Beispiel bekommen ich immer eine Fehlermeldung. Kann mir da einer weiter Helfen? |
10.08.2009 12:32 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo ja zweite Beispiel mit den Controlls und der OPC scout laufen ohne probleme. Mit dem Rechnername werde ich gleich mal nachsehen. |
17.09.2009 21:07 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Cindy.Maier, die Firewall sollte aber eingeschaltet sein. In der Firewall sollte für DCOM derPort 135 freigeschaltet sein. Auch sollten alle Applikationen in der Firewall für die OPC Kommunikation eingetragen sein. Steht so im white paper. Hast Du vielleicht überlesen ? Gruß Eleu ---------------------------------------- Hi Cindy.Maier, ich habeeine ähnliche Konfig. auch schon einmal als Versuchsanordnung ausprobiert und habedas damalsauch dokumentiert. (Doku anbei) Vielleicht hilft es ja. Bedenke aber, dass dein Rechner hinterher voll aufgebohrt ist. Eventuell späterdie Freigaben schrittweise reduzieren und dabei nachschauen ob DCOM noch funktioniert. Viel Erfolg. Gruß Eleu DateianhangKommunikations Zugriff über DCOM.pdf (163 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 18.09.2009 06:30 |
|
21.09.2009 21:45 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Ok danke werd mal schauen ob ich es mit deiner PDF hinbekomme. |
Folgen Sie uns auf