04.08.2011 09:37 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen DateianhangFuttermittel.zip (158 Downloads) |
04.08.2011 18:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Superbrudi hat in diesem Beitrag /tf/WW/de/Posts/50655 eine Lösung angeboten bei der das Loggen im Intervall ausgeführt wird, der Wert aber nur nach einem Wechsel von 0 auf 1 eines Merkers erfolgt. Schau es dir einfach mal an! |
05.08.2011 15:25 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
Hallo, ich würde auch die Merker in der Logo verknüpfen. Es macht ja keinen Sinn für jede Anwendung einen neuen Logger zu Progrmmieren. Das Problem mit dem Laufzeitfehler hatte ich auch. Das Problem trat auch bei anderen Loggerversionenauf. (Ausprobiert mitExel 2003 und 2007) Ich habe daraufhin den Exellogger weggeschmissen und dieses Programm hier gekauft: http://logomonitor.quirex.nl Die Funktion mit dem Merker ist mittlerweile auch hier umgesetzt, das Programm läuft bei mir ohne Probleme. Gruß, Jan |
24.11.2014 09:31 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
|
Folgen Sie uns auf