Industry Online Support
Technical Forum
24.07.2009 11:17 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (1) |
Moin, Ich hab da eine Frage und möchte vorab bemerken, das ich auf dem Gebiet recht blutiger Anfänger bin Ich habe eine CPU317-2 PN/DP und eine IM151-8 PN/DP. An der IM151-8 hängt einmal eine DP-Master-Baugruppe, die ich aber gar nicht verwende, und eine 4DO Baugruppe. Nun habe ich beide Steuerungen über eine Ethernet Verbindung verschaltet und projektiert. Dabei hab ich mich ein wenig hieran orientiert http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22867279 Das funtioniert auch. Ich kann nun zb. Eingänge auf der 317 setzenund diese setzen meinen Ausgang von der IM151. Alles mit den DBs und den FB14 ("GET") und FB15 ("PUT"). Besteht nunauch die Möglichkeit die IM151 quasi zu umgehen und die Peripherie von der IM151 direkt oder indirekt an die 317 zu koppeln? Der Hintergrund soll sein, das wenn mal später etwas im Programm oder auch anderweitig geändert werden soll, man die IM151 nicht mehr anfassen muss und jegliche Änderungenan der 317 vornehmen kann. Ich hoffe ich konnte mein Frage halbwegs verständlich rüber bringen. Vielen Dank vorab Hans |
Folgen Sie uns auf