16.06.2012 19:32 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Sozusagen wäre es dann am besten der Anschluss am Digital Eingang. Ein Relais kann wieder eine Fehlerquelle mehr sein. |
17.06.2012 11:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Meiner Meinung nach nur wenn große Lasten mit dem Relais geschaltet werden. Sonst eher nicht, kommt aber auch auf die Schalthäufigkeit an. |
17.06.2012 20:45 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Schafft die Logo oba6 12/24RC die 17V 11A zu Schalten?? Oder soll das besser über eine Externes Relais gemacht werden. |
17.06.2012 22:40 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Stimmt auf alle fälle. Werde das dann auch so machen-. |
Folgen Sie uns auf