21.06.2018 20:15 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.02.2019 Beiträge: 13059 Bewertung:
|
Meiner Meinung nach wird von der Ultraschallkeule auf jeden Fall die Pumpe einschließlich elektr. Zuleitung (Kabel) erfasst. Das führt zu Fehlmessungen. In dem gesamten Erfassungsbereich darf sich nichts außer Luft und dem zu messenden Medium befinden.
DateianhangZisterne Skizze Masse_V2.pdf (19 Downloads) |
21.06.2018 21:02 | |
Beigetreten: 06.04.2018 Letzter Bes: 26.11.2018 Beiträge: 65 Bewertung:
|
Korrekt. |
22.06.2018 07:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.02.2019 Beiträge: 13059 Bewertung:
|
Hier mal das Programm. Ich habe jetzt Maße festgelegt. Der Sensor wird im Bereich von 20 cm und 180cm für die 100 % bis 0 % ausgewertet. Der Vollmelder kommt bei 25 cm Sensorabstand, der Leermelder 25 cm über Zisternenboden. Die beiden Parameter kannst du über das LOGO!-Display ändert, dafür gibt es einen eigenen Meldetext. DateianhangFüllstandmessung_Zisterne_Koe_neu.zip (15 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 22.06.2018 10:12:59 |
|
Folgen Sie uns auf