27.09.2012 19:42 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
@motmonti also z.B. Taster an den Eingängen anschließen...? Peter |
27.09.2012 19:49 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Genau! |
28.09.2012 21:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wochentimer würde ich halt an die eigenen Bedürfnisse und Anwesenheit im Haus anpassen. Und halt daß das Haus nicht auskühlt, bei längerer Abwesenheit. |
03.10.2012 09:22 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Das mit der Wochenschaltuhr krieg ich ja noch gebacken. Habe meine Nachtabsenkungszeiten wie folgt festgelegt: Wochentags 21.00 - 05.00 und von 06.00 bis 15.00, da wir tagsüber beide arbeiten. Sa-So: 21.00 - 06.00 Wie kann ich jetzt einen Schalter setzen, der mir an Feiertagen, die Absenkung an den Wochentagen bis zum nächsten Schaltzeitpunkt (21:00) deaktiiert? Da ich doch sehr unerfahren bin, tue ich mir etwas schwer. Anbei meine Schaltung, basierend auf die Beispiele von Siemens( Zweipunkt Heizung mit Nachtabsenkung und Hysterese) Für Tips wäre ich danbar.. Peter DateianhangHeizung-test-28-9-12.zip (46 Downloads) |
03.10.2012 13:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hier eine mögliche Lösung! Durch den Taster an I6 wird das Stromstoßrelais getriggert, so das jeder Tastendruck zwischen NA an/aus wechselt. Ist das Stromstoßrelais gesetzt und von der Uhr kommt der nächste Ein-Befehl, so wird das Relais resetet und die NA ist wieder aktiv DateianhangHeizung-test-28-9-12.zip (56 Downloads) |
Folgen Sie uns auf