09.07.2009 10:37 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 04.02.2021 Beiträge: 718 Bewertung:
|
Hallo Rene_10r, habe mich wohl durch die Aussage, ....Der I1 ist auf jeden Fall länger auf Logisch 1, würde mal so schätzen ne Minute oder so...., in die Falle locken lassen. Du hast natürlich recht und ich finde es gut wenn eingestellte Schaltungen nicht einfach so hingenommen, sondern auch mal geprüft werden bzw. mal nachgefragt wird. Die selbst gemachten Fehler sieht man ja meistens nicht. MfG. ring24h DateianhangFahrgasse_entprellt_advanced.zip (50 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.04.2011 11:29 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo tüftler123, habe vor kurzen auch eine Fahrgassenschaltung gebaut. Weitere Infos und Bilder gibt es hier: www.landtreff.de/wer-hat-selbstgebaute-landmaschinen |
Folgen Sie uns auf