24.04.2012 18:26 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Tripplex, siehe mal in meine Schaltung in folgendem Link Konzept für 3-Punkt-Schritt_Regler mit PD-Verhalten (Teil_2)
Beide Temperatursensoren werden überwacht. Allerdings habe ich in meiner Anlage keine LOGO!-Zusatzmodule AM2 PT100 bzw. RTD, sonders andere Messwandler verwendet. Bei Anwendung der o. g. LOGO!-Module siehe bitte im Beitrag 2 PT100 vergleichen und ausfall überwachen die Antwort von Kolbtom vom 11.01.2010 an... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.04.2012 18:35 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Habe auch keine Zusatzmodule für die PT1000 das macht nur der MUX16. Und über A1 werden die Werte vom Mux Abgefragt. |
24.04.2012 18:59 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal auf diese Siemens-Seite: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR Dort findest Du ein Beispielprogramm als Download: Drahtbruch-/Kurzschlusserkennung für Pt100/Pt1000 Sensoren |
24.04.2012 21:47 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Tripplex, also der angegebene Link führt direkt zu meinem Hauptbeitrag. Du must nur noch den Dateianhang runterladen... Nun das geht auch über den folgenden Lonk: DEMO_Mischersteuerung_V8e (0BA6)_(Forum).zip MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.04.2012 07:35 | |
Beiträge: 221 Bewertung: (4) |
Hmm das mit dem Blinkdisplay ist blöd. Würde es Helfen einen Merker zu Setzen bei meinen anderen Textmeldung. Dort ist ein High davor!!! |
25.04.2012 08:03 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hier ist das Problem mit der Display-Beleuchtung erklärt (weiter unten). Am besten läßt es sich aber nachvollziehen, wenn man es halt mal mit der Hardware testet. |
25.04.2012 17:29 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Tripplex, Nachbar will dir nachdrücklich mitteilen, dass, sobald der jeweilige Merker für die Steuerung eines Displays in der Schaltung ist (auch unverdrahtet!), KEINE Bedienung an der LOGO mehr die Beleuchtung schaltet! |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.01.2013 12:11 | |
Beiträge: 51 Bewertung: (5) |
Ich habe in meinem Programm einfach alle Logotasten mit oder und 5min. Timer auf den Merker geschaltet. Dann leuchtet das Display nach jeden Tastendruck. Ich habe mal aus Langeweile einen Programmausschnitt von meinem Menü gemacht und die Blinkfunktion eingebaut. Da nurder Programmteil mit den Menüfunktionen Ausgeschnitten ist, sind natürlich viele unverknüpfte Bausteine usw. Eingang 1 schaltet die Blinkfunktion ein und aus. Gruß, Jan DateianhangBeispiel.zip (58 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Tenbrock am: 13.01.2013 12:52 |
|
Folgen Sie uns auf