05.11.2008 11:27 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo Eleu. Ich ha hier einen FAQ für dich, der alle "Begrifflichkeiten" bezüglich des Zielsystems erklärt. Zum tippen ist mir das eindeutig zu viel.... Daher hier mal der Link! http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23670531 Viele Grüße Patrick |
Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 05.11.2008 11:29 |
|
05.11.2008 13:19 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Patrick, vielen Dank. Eigentlich müssten aber doch die Werte durch die Batteriepufferung erhalten bleiben ? Im Gerätehandbuch S7-400 CPU Daten habe ich nichts darüber gefunden, dass die Daten beim Wiederanlauf von der MEM -Card geladen werden. In dem von Dir genannten FAQ ist auch nicht die Rede davon. (Oder ich kann nicht richtig gucken ) Es gibt aber anscheinend dieDB - Eigenschaft "Non Retain" (Siehe Anhang Gerätehandbuch S7-400) Ich habe aber nicht herausgefunden, wie man das am DB einstellt ? Ist es so, dass nur dann die Daten von der MEM-Card geladen werden, wenn die Batterie leer ist ? Gruß Eleu DateianhangKaltstart _ Neustart (Warmstart) _ Wiederanlauf.pdf (148 Downloads) |
05.11.2008 21:06 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo Eleu. Ich hab hier noch einen älteren Forenbeitrag der dir vielleicht helfen könnte. (von 2005 und erweitert 2007) /tf/WW/de/Posts/417 Leider ist die 400´er Reihe nicht so meine stärke. Aber ich werde noch etwas da dran bleiben. Vielleicht finde ich ja noch etwas zu deiner Batterie-Frage. Viele Grüße Patrick |
Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 05.11.2008 21:07 |
|
06.11.2008 09:09 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Patrick, Hallo allerseits, bzgl. "NON Retain" hab ich folgendes herausgefunden: Mankann über dieDB - Objekteigenschaften eine Check-Boxhierfür anklicken. Wenn man Step 7 V5.2 benutzt, wird diese Check - Boxaber nicht angezeigt Die DB`s im AG sind also nicht mit Non Retain parametriert und müssten also remanent sein. Vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich habe jetzt mal den Diagnosepuffer ausgelesen (Siehe Anhang) Den Zeitpunkt des Netzausfalls hab ich zusätzlich im Bild auch mal markiert. Es wird eine automatische Kaltstartanforderung angezeigt (Ereignis ID: 16#16 1386)? Das darf aber doch eigentlich nicht sein, die Pufferbatterie istneu und eingeschaltet ???? Oder muss ich diese Meldung andersinterpretieren ? Gruß Eleu DateianhangDiagnose.zip (92 Downloads) |
06.11.2008 12:26 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo eleu, ich glaube mich entsinnen zu können, was die ursache ist. die sps bekommt den netzausfall mit. damit kann sie unter umständen nicht mehr alle daten remanent speichern. zur sicherheit, damit nicht halbgespeichertes geladen wird und damit eventuell chaos entstehen kann, läd siemens die DB's mit den Anfangswerten und NICHT mit den Aktualwerten. dieses problem hatten wir auch so schon mit unseren microboxen und WinLC. da gibt es allerdings abhilfen, die leider in der S7-400 umgebung nicht nutzbar sind (SFC83/84). bei den neueren eproms (MMC) tritt dieses problem meines erachtens auch nicht auf, da diese beim ausschalten automatisch die daten auf den MMC schreiben. ich denke, so müsste es sein. wenn ich falsch liege, berichtigt mich bitte. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
07.11.2008 09:24 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
die MEM die ich meine sind MMC's und so weit ich weiß gibt es die nicht für eine S7-400. ich kenne diese nur bei der 300er baureihe. vielleicht suchst du mal, ob es andere möglichkeiten gibt die DB's zu sichern. die batteriepufferung wird stimmen. bei den baugruppen mit zwei pufferbatterien hast du nur eine längere lebensdauer, da die batterien nacheinander entladen werden. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf