21.07.2020 11:44 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 28.03.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Bibliothek "LMQTT_Client" (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109748872 ) auch für CPUs mit einer Firmware unter V2.0 einzusetzen. In meinem Fall versuche ich eine CPU 1513-1PN (6ES7 513-1AL00-0AB0) Firmware V1.8 mit obiger Bibliothek zu verwenden. Jedoch erhalte ich immer Fehlermeldungen für Systemdatentypen die für die aktuelle CPU nicht verfügbar sind. Die Systemdatentypen sind für die gesicherte Kommunikation mit TLS-Verschlüsselung zuständig. Das diese Verschlüsselung auf einer Firmware < V2.0 nicht funktioniert ist mir klar und ist auch nicht gefordert. Jedoch weiß ich nicht wie ich diese "umgehen" soll, ich kann sie ja schließlich nicht einfach löschen, da sonst die ganze Bibliothek nicht mehr funktioniert. Konkret geht es z.B. um die Datentypen bzw. Fehlermeldungen: Der Datentyp "TCON_IP_V4_SEC" existiert nicht mehr. Der Datentyp "TCON_QDN_SEC" existiert nicht mehr. Vielen Dank für eure Antworten! |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/21/2020 13:03:30Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf