23.03.2011 20:46 | |
Beiträge: 129 Bewertung: (0) |
Hallo, der FB55 ist nicht nur zum Zuweisen der IP-Adresse im Anwenderprogramm vorgesehen, sondern auch für die Projektierung der Verbindung im Anwenderprogramm. Da braucht man gar kein NetPro mehr. Schau mal hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19491214 und http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21988384. Pierre |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.03.2011 10:02 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Sakura, lange her, dass ich den FB das letzte Mal in den Fingern hatte Mal sehen, was ich noch zusammenkriege bzw finde. Aber vielleicht kann so ja noch jemand anderes weiterhelfen. Also unter dem Link von Pierre Wie lässt sich ein S7-CP zur Laufzeit konfigurieren? findest Du auf alle Fälle ein Beispiel für einen DB und wenn ich das richtig sehe auch ein Beispielprojekt. Da kannst Du Dir den DB mal ansehen. Im Handbuch S7-CPs für Industrial Ethernet Projektieren und in Betrieb nehmen Handbuch Teil A - Allgemeine Anwendung hab ich dann noch im Kapitel 6.5 Angaben wie der DB auszusehen hat. Wenn ich das richtig interpretiere ist die Vergabe einer IP für den Verbindungspartner gesehen als zwingend anzugeben. Da lese ich jetzt raus dass nur spezifizierte Verbindungen beim aktiven Verbindungsaufbau gehen. Aber nagel mich da nicht fest. Kannst ja mal ein paar Screenshots, Auszug aus dem Programm, ... hier hochladen. Mal sehen, was sich da noch rauslesen läßt. Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf