13.03.2009 09:34 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Zum Einstieg in diese Thema lege ich dir folgenden Link ans Herz: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15368142 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.03.2009 10:16 | |
Beiträge: 38 Bewertung: (0) |
Es muss heißen FC5/6 oder FB14/15... der Beitrag ist gut, sagt aber noch nicht aus welche Bausteine verwendet werden müssen, bzw. welche besser sind... |
18.03.2009 12:00 | |
Beigetreten: 11.04.2007 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (5) |
Hallo J_Bell, hab folgendes Dokumentin den Support- Seiten gefunden... Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21555710 Ich habedaraus gefolgert, dass auch die Verbindung zwischen CPU und CP über den K-Bus eine Ressource in der CPU belegt. (Die Anzahl der Verbindungsressourcen ist in den Technischen Daten der jeweiligen CPU.) Grüße AUT-ET |
Folgen Sie uns auf