31.05.2010 21:54 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Hallo Günni, für ehrliche Meinung zur Aktion ist dieser Thread ja gedacht. Also passt das schon so mit der Rückmeldung. Sicherlich wird durch die Vielfalt der Rückmeldungen die kommt die Qualität der ein oder anderen Antwort nicht besser. Sicherlich auch, weil einige die sich sonst nicht trauen eine Antwort zu schreiben es jetzt doch tun. Und das finde ich ich auch gut. Und, ... es kommen aber auch zu den einzelen Fragen unterschiedliche Ansätze zurück, es gibt turboschnelle Reaktionen und meistens macht es auch so richtig Spaß dabei zu sein. Ich stimmte Dir also zu: ... und es sind ja auch nur ein paar Wochen im Jahr. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
02.06.2010 15:19 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 2683 Bewertung: (135) |
Genau wir sind gerade am aussuchen der Icons. Wenn ihr wollt könnt ihr auch gerne noch eure Vorschläge hier posten. Hab mal die ersten vier Kandidaten angehängt. Gruss O_Moderator DateianhangWM-Icons.zip (190 Downloads) |
09.07.2010 13:50 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Hallo IBN-Service, eine zukünftige Prämienaktion? Der König ist tot, es lebe der König Wir lesen mit und haben schon die ein oder andere Modifikationsidee im Kopf. Es wird als weiter angepasst werden. Bei weiteren Fragen und Ideen zum Forum: Wir sind auch außerhalb einer Prämienaktion immer an den Rückmeldungen unserer User interessiert. Also immer her damit. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf