03.12.2013 08:39 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo FUF, lese ich esaus deinem Post richtig raus, dass du keine MMC-Karte für die S7-1200 verwendest? Für den Zugriff auf die CPU brauchst du eine spezielle Karte http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34983889 Grüße Pittiplatsch |
04.12.2013 09:08 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo FUF, hast du deiner S7-1200 CPU nun also eine Karte spendiert? Und trotzdem geht der Online-Zugriff nicht? Grüße Pittiplatsch |
18.12.2013 12:32 | |
Beiträge: 1368 Bewertung: (126) |
Hallo FUF, Der Dienst SIMATIC IEPG Help Service muss gestartet sein, um die HW laden zu können. Vielleicht solltest Du einmal in den Windows Diensten nachsehen: Arbeitsplatz (rechte Maustaste) =>Kontextmenu =>Verwalten=>Dienste und Anwendungen => Dienste Normalerweise sollte der Dienst dort eingetragen und gestartet sein! Wenn nicht, unter C:\Program Files\Common Files\Siemens\S7IEPG sollte sich die s7oiehsx.exe befinden. Führe den Dienst dann manuell aus... Geht es dann immer noch nicht, dann ist der letzte Weg wohl eine Komplett-Neuinstallation... http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23323298 oder eine Reparatur vom TIA Portal... *daumen drück* Pittiplatsch |
Folgen Sie uns auf