26.01.2007 16:44 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, Von diesem FAQ gehen noch Links zu weiteren FAQs. Versuchen Sie auch einmal ProTool über die Start-Leiste zu starten (über Start > SIMATIC > ProTool > ...). |
13.02.2007 14:18 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Hallo, das ist mir bekannt und habe ich auch bereits versucht. Leider ohne Erfolg... Vielen Dank W. Schleifer |
13.02.2007 14:36 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, hast Du beim Installieren die Reihenfolge eingehalten? 1) STEP7 2) Protool 3) WinCC flexible Wenn Du Deinen Rechner nicht neu aufsetzen möchtest, könntest Du Folgendes probieren: - Protool+ WinCC flexible deinstallieren - mit Reg Clean die Registry zu säubern http://www.windows-tweaks.info/html/clean-registry.html - erst Protool und dann WinCC flexible installieren. Nemo |
19.06.2007 15:59 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, vermutlich würde ich erst das SP3 installieren und dann schaun mer mal.. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19962184 nemo |
19.06.2007 16:29 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, hast Du mal in dem angegebenen Pfad nachgeschaut, ob dort die "comocx2.ocx" vorhanden ist? Wenn nicht, kannst DU ja mal generell nach dem Namen im Explorer suchen. Seit wann bekommst Du den Fehler? Hast Du ProTool neu installiert? Wenn die Datei vorhanden ist, dann kannst Du mal versuchen die Datei neu zu regestrieren. Start > Ausführen und dann anschließend den folgenden Text ausführen. regscr32.exe "C:\Siemens\Protool\COMOCX2.OCX" (Der Ablagepfad muss natürlich genau übereinstimmen! -> kontrollieren :)) Vielleicht geht's dann wieder.Wenn nicht, dann würde ich ProTool wie NEMO es gesagt hat einmal "sauber" deinstallieren.=> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18697689 Viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf