18.12.2017 17:40 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 18.03.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Forenmitglieder, ich versuche momentan ein Projekt mit SIWAREX mit der PCS7 Version 7.0 auf die PCS7 Version 9.0 zu migrieren. Die Migration findet ohne die Nutzung neuer Funktionen statt und hat soweit auch funktioniert. Das einzige Problem, welches noch besteht, ist ein Fehler beim Erzeugen der Baugruppentreiber einer SIWAREX U Baugruppe. Auch das Beispielprojekt für SIWAREX lässt sich nicht ohne Fehler übersetzen. Im Anhang ist ein Screenshot der Fehlermeldung zu finden. Unter diesem Dropbox-Link habe ich einmal das Beispielprojekt von SIWAREX bereitgestellt: https://www.dropbox.com/s/kj6h0f3g8gife7u/Zxy70_06.zip?dl=0 Die Fehlermeldung lautet: Der Wert PARENT.PARENT.FM_CO_COUNT ist nicht definiert in Datei AL_SIWA_U08.xml / SIWA_U08 Ich habe schon mehrfach neu übersetzt, die Baugruppen neu angelegt und auch schon versucht die XML Datei entsprechend anzupassen. Letzteres brachte zwar den Erfolg, dass die Fehlermeldungen verschwinden, das Projekt daraufhin aber unbrauchbar wurde. Die XML sollte an sich aber ja auch korrekt sein. Ich hoffe jemand hat eine Idee dazu oder hatte diesen Fehler auch schon einmal. Beste Grüße Patrick |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_409967 am: 18.12.2017 17:46:06Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_409967 am: 18.12.2017 17:46:41 |
|
Folgen Sie uns auf