02.07.2019 13:32 | |
Beigetreten: 18.10.2012 Letzter Bes: 15.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung: (23) |
Hallo Oliver, Hallo JL1111, Den Ärger über die lange Lieferzeiten kann ich gut verstehen. Nichts ist schlimmer, als wenn man etwas bestellt hat, und es kommt ewig nicht. Das neue Field-PG M6 durfte ich übrigens auch schon mal antesten. Dabei habe ich folgendes beobachtet: Beim Ziehen oder Stecken des Netzsteckers wird kurzzeitig (ca. 1 Sekunde) der Bildschirm abgedunkelt. Gleich darauf ist die Anzeige wieder da. https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/header/supportrequest/. Beim Lüfter konnte ich absolut kein Lüftergeräusch im Leerlauf feststellen. Wenn der Lüfter sich dreht, dann hat das einen Grund (Wärmeabtransport im Betrieb oder Selbsttest beim Einschalten). Dafür müssen nicht mal Anwendungsprogramme laufen. Das Betriebssystem selbst führt im Leerlauf manchmal Optimierungsarbeiten und Hintergrundprozesse aus, z.B. Indizierung von Dateien für einen schnelleren Zugriff, herunterladen von Updates, usw.. Das habe ich schon oft in der Anfangsphase nach einer frischen Betriebssystem-Installation auf anderen Rechnern beobachtet. Das ist nicht ungewöhnlich und auch nicht schlimm. Wenn diese Prozesse fertig durchlaufen sind, wird es auch wieder ruhig. Falls Siemens tatsächlich neue Rechner ohne Festplatte schickt, dann nehme ich gern die alten! Oh, und übrigens: BIOS-Updates für IPCs und Field-PGs gibt's hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763408. Gruß, |
03.07.2019 09:56 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo, es handelt sich um das originale Netzteil welches mit dem Gerät geliefert wurde. |
Folgen Sie uns auf