29.05.2014 15:03 | |
Beigetreten: 19.03.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 30 Bewertung: (4) |
Wer von euch hat das gleiche Problem das der PI Regler mit der Version 7.1.5 nicht richtig regelt ? Hab ein Test PROGRAMM ANGEHÄNGT Der Regler soll auf 30 bar regeln, tut er aber nicht, er regelt einfach immer hoch. Das Problemm ist wenn mann denn Eingang skaliert , also nicht auf 0-1000 lässt ! Bitte um eure Rückmeldung DateianhangPIz.zip (104 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Werner88 am: 5/29/2014 3:04 PMZuletzt bearbeitet von: Werner88 am: 5/29/2014 3:03 PM |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2014 16:39 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo zusammen! Habe mir das Progi mal vorgenommen und damit gespielt! Scaliert man den Eingang mit 0-1000, ist alles gut. Scaliert man auf 0-600 und scaliert auch den Sollwert mit * 0,6, läßt den Istwert aber normal, macht der Regler soweit ich das beobachtet habe auch was er soll. Wäre interessant, was in der realen Logo passiert!? Sieht also sehr nach einem Programmfehler aus, der aber nur bei anders scalierten Eingängen auftritt! DateianhangPI 2.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.06.2014 16:52Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.06.2014 16:50 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
01.06.2014 16:51 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Schaltet man vor den PI einen Analogverstärker und scaliert damit und übergibt den scalierten wert an den PI funzt es auch. Man muß dann allerdings den Sollwert extern ebenfalls scalieren!
DateianhangPI 3.zip (126 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.06.2014 16:53Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.06.2014 16:52 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
01.06.2014 17:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Im Anhang mal das Ganze mit Scalierer. Der Sollwert wird in V1 des Analogmux B005 eingegeben und in der Arithmetik B004 angepasst. Der PI übernimmt dann den scalierten Sollwert per Verweis. PS: Beispiel hier mit PT100! Für 0-600 (0-60bar) muß B004 angepasst werden! DateianhangPI 3 mit Scalierer.zip (126 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 01.06.2014 17:26 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
Folgen Sie uns auf