Industry Online Support
Technical Forum
22.02.2010 16:43 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo Christian, dass ist ein Fehler den der CP 5611 der in Deinem PG on Board ist, erkennt. Kann es sein das Du da ein PROFIBUS Segment angeschlossen hast das einen Fehler hat, zum Beispiel einen Kurz- oder Masseschluß? Oft kommt sowas in PROFIBUS Steckern vor und werden durch den CP erkannt. Der CP ist etwas sensible auf dem Gebiet, was aber auch von Vorteil ist gerade auf Anlagen können so Probleme mit der Vernetzung gut erkannt werden. Versuche mal mit einem Kabeltestgerät das Kabel zu testen das am PROFIBUS angeschlossen ist. By the way, welche Version von SIMATIC NET verwendest Du denn da? Es könnte auch sein das die installierte Version von STEP 7 nicht up to date ist... da sich auch hier die Treiber der CP 5611 befinden... es wäre gut mehr zu wissen. Viele Grüße J_Bell |
04.03.2010 21:41 | |
Beigetreten: 11.06.2008 Letzter Bes: 03.08.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (1) |
Hallo J_Bell, an diesem PG ist nichts angeschlossen (ausser natürlich die eine oder andere SPS zur Diagnose/Fehlersuche ca.5-6 mal die Woche). Der Simatic Manager ist in volgender Version installiert: V5.4+SP5+HF1. Das System wurde vor ca. einem 3/4 Jahr komplett neu aufgesetzt. Grüße Christian |
05.03.2010 10:35 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (172) |
Hallo, ich denke auch, dass es entweder vom Bus kommt. Möglichkeiten zum eingrenzen: Kabel tauschen, schauen, wann es genau auftritt (welche SPS, welches Kabel, welche Einstellungen, ..). Ggf. ist auch der CP defekt, dann müsste das Gerät in die Reparatur. |
Have Fun! |
|
Folgen Sie uns auf