21.11.2018 12:54 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2773 Bewertung: (448) |
Hallo Seren, bei mir gab es bei der Installation beim ersten Versuch auch Schwierigkeiten. Ich habe dann das Setup bei ausgeschaltetem Virenscanner ein zweites Mal gestartet, so hat es dann geklappt. Da Du es vermutlich mehrfach versucht hast, wird es eventuell nicht so einfach gehen. Grundsätzlich hab ich die Erfahrung gemacht, dass der Virenscanner - auch die freigegebenen - ausgeschalten sein sollte und die Installation nach einem Rechnerneustart passieren soll. Es schadet auch nicht, die Windows-Firewall auszuschalten. Der Eintrag CONFSQL2014EXP könnte ein Hinweis darauf sein, dass es Probleme mit dem Microsoft SQL Server 2014 gibt. An Deiner Stelle würde ich den Support direkt per Support Request kontaktieren. Schöne Grüße Stefan Arcularius |
Folgen Sie uns auf