11.07.2012 13:11 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (1) |
Hallo, bei meiner Anlage welche sich in Japan befindet läuft folgendes System: 1 Server Windows 2003 SP2 + Microsoft SQL Server 2005 + WinCC 6.2.2.0 RT 1 Egnineering Station mit WinCC 6.2.2.0 RC + Step 7 K5.4.4.0 2 Clients mit WinCC 6.2.2 RT Die Trendaufzeichnung funktioniert einige Zeit lang, dann kommt es immer vor das keine Trends mehr aufgezeichnet werden. Ich kann aber nicht genau sagen ab welchem Zeitpunkt dies passiert. Im Fehlerfall interpolier er vom letzten bekannten Punkt bis zum Zeitpunkt wenn man den Ternd sich ansieht. Ich habe jetzt den Server gestoppt und das Tag Logging Fast und Slow Resetet. Ebenfalls habe ich die Backup Archive entfernt. Jedoch sehe ich auch nach den Änderungen und dem Serverneustart wieder folgende Meldung: 255,11.07.2012,16:35:50:687,1012301,4,,SERVER,CCWriteArchiveServer,no( insert ) Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Um Updates zu installieren müsste ich aus Sicherheitesgründen nach Japan fliegen, also wäre eine Lösung ohne Updates optimal. Vielen Dank
DateianhangDiagnose.zip (53 Downloads) |
20.07.2012 13:06 | |
Beiträge: 1530 Bewertung: (59)
|
Hallo ET81, mir ist noch etwas zu Deinem Thema eingefallen: Hast Du die Systemmeldungen in WinCC eingebunden? Dann müßte ja eigenltich eine Fehlermeldung kommen, falls beispielsweise der Speicherplatz für Dein Archiv nicht mehr ausreicht? Irgendeine Ursache muss es ja geben, wenn diese Probleme in einer gewissen Regelmäßigkeit auftreten. Wenn Du Dein Projekt mit dem Simatic Manager erstellt hast, darfst Du es laut WinCC-Hilfe übrigens nicht mit dem Duplikator kopieren, in diesem Fall müsstest im Simatic Managerüberdie Funktion Zielsystem laden (s. Alternative Vorgehensweise)das Projektkopieren. Zum Thema Projekt kopieren mit dem Projekt Duplikator ist zu sagen, daß Du die Verweise auf das neue Projekt anpassen musst. Außerdem musst Du(wieder) den Projektordner für schreibende Zugriffe freigeben. Viele Grüße Bizur |
23.07.2012 13:30 | |
Beiträge: 1530 Bewertung: (59)
|
Hallo UKvE, von wem kam der generelle Tipp auf V7 hochzurüsten? Viele Grüße Bizur |
23.07.2012 13:42 | |
Beiträge: 1530 Bewertung: (59)
|
Hallo ET81, Deine Systemmeldung 1012301 bedeutet, daß WinCC nicht aufden SQL-Server zugreifen kann. Wir können versuchen genaueres über den SIMATIC Analyser herauszubekommen: Auswerten von WinCC Diagnosedateien mit Lösungsvorschlägen durch Hilfetexte und Online-Beiträge von den Service & Support Seiten mit dem Tool SIMATIC Analyser Ich kann mich leider erst wieder morgen mit dem Thema befassen. Melde mich dann nochmal. Du kannst Dir das Tool aber gerne auch schon mal selbst anschauen. Es ist ist vielen Fällen hilfreich. Viele Grüße Bizur |
Folgen Sie uns auf