Industry Online Support
Technical Forum
21.01.2011 07:21 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo, ich teste gerade den SMS-Versand und Empfang mit einer S7 400, einen CP441-2 und dem GSM-Modem MD720-3 das Beispiel aus dem Forum: Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten mit S7-300/400 über serielle CPs (340/341/441-2) und dem GPRS/GSM Modem MD720-3 (Configuration 10) . Leider habe ich das Problem das zwar der SMS Versand funktioniert, aber beim Empfang Probleme auftreten. Es werden weder die Telefonnummer noch das Empfangsdatum korrekt ermittelt, noch die eigentliche Nachricht. Bei der Nachricht fehlen immer die ersten 6 Zeichen. Der Fehler hat sicher etwas mit dem im Beispielprojekt enthaltenen SMS_sr (FB100) zu tun, welcher die Komunikation mit dem Modem und der SIM-Karte abwickelt. Habe mir den SCL-Code angeschaut, aber keine offensichtlichen Fehler gefunden, was nicht überrascht, da der Baustein ja wie gesagt der orginale aus dem Siemens-Beispiel-Projekt ist. Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich. edit: Hab nochmal die das Projekt neu aufgesetzt jetzt klappt es erstmal. Wo auch immer sich der Fehler eingeschlichen hatte kann ich zur Zeit noch nicht nachvollziehen. Gruß odinS7 |
Zuletzt bearbeitet von: odinS7 am: 21.01.2011 08:48 |
|
Folgen Sie uns auf