04.01.2018 19:44 | |
Beigetreten: 04.01.2018 Letzter Bes: 30.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich hoffe sehr Ihr könnt mir helfen. Ich habe mir ein HMI KTP700 Basic zugelegt und mir jetzt die Software WinCC Basic V14 SP1 dazu gekauf. Bei der Installation kommt dann aber leider immer die Meldung das die Installation mit einem Fehler beendet wurde. Das Protokoll habe ich mal als .txt angefügt. TIA lässt sich dann trotz allem öffnen, sobald ich dann aber eine Hardware auswählen möchte, bekomme Ich die Fehlermeldung, dass die Lizenzierung von WinCC nicht komplett abgeschlossen wurde. Was nun??? Um eines gleich zu klären: Die V14 SP1 ist schon eine Eigenständige Software und funktioniert auch ohne zuvor die V14 installiert zu haben oder? Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe! Daniel DateianhangSIA_WINCC_BASIC_V14_SP1@18-01-04_13-53-37_summary.txt (73 Downloads) |
09.01.2018 18:49 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 17.01.2023 Beiträge: 660 Bewertung: (191) |
Hallo DerDaniel84, du kannst bei solchen Problemen auch beim Technischen Support anfragen: Bist ja nicht der einzige, der über das Update stolpert. ;) (Neuigkeiten gibts ansonsten zum entsprechenden Zeitpunkt auch hier
|
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 19.01.2018 11:14:25Link korrigiert. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Folgen Sie uns auf