Industry Online Support
Technical Forum
23.01.2013 17:31 | |
Beigetreten: 06.06.2007 Letzter Bes: 11.01.2018 Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo TheUltimate, danke für Deine Hinweise. Leider komme ich erst jetzt zur Beantwortung Deiner Fragen. Ich habe die Ansicht im TaskManager erweitert und bin tatsächlich auf den Übertäter gestoßen. Der Prozess 'explorer.exe' hatte über 210.000 Handles in Beschlag (s. Anhang). Der Rechner läuft über mehrere Monate ohne Neustart als PCS7 V7.1 SP4 ES mit OS-Runtime Client Applikation. Betriebssystem ist Win2003Srv SP2. Nach einem Neustart war dann auch die Fehlermeldung wieder weg und die Handles im nominalen Zustand ('explorer.exe' hat um die 2.000 Handles). Vielen Dank nochmals für den Hinweis mit der Ansichtserweiterung des TaskManagers. Abschliessend kann man festhalten: "Ein neuer Boot tut immer gut!" Gruß, Oskar.
DateianhangHandleCount_01.pdf (98 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf