Industry Online Support
Technical Forum
11.03.2012 20:39 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bin gerade an einer Maschine mit einer Sinumerik 880 und einer externen PLC in der eine IP246 steckt. Aufgrund eines Fehlers der IP246 läuft die Maschine nicht mehr. Bis die neue Karte kommt versuche ich aber schon mal das PLC Programm zu verstehen. Meine Frage daher: Wie werden die PLC-MD in der PLC ausgewertet und wie bekommt die IP246 ihre Achsparameter übermittelt. Ich finde nämlich nirgends eine Anwahl von DB62 obwohl die PLC-MDs 4000 bis 4007 belegt sind. Im letzten annähernd Funktionstüchtigen Zustand haben die Achsen des W.-Wechslers den Anschein gemacht, als ob die Servoparameter verstellt waren. Wenn mich jemand erleuchten könnte wäre ich sehr dankbar. MfG Daniel
DateianhangE27394ST.zip (85 Downloads) |
11.03.2012 22:36 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hi Doppeltread: --> Probleme BAZ Ich denke, er passt besser hier in das "Thema". Gruß Karl |
Zuletzt bearbeitet von: Gebhardt Karl am: 11.03.2012 22:37Karl |
|
12.03.2012 08:18 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 19.02.2024 Beiträge: 2683 Bewertung: (135) |
Hallo, ich schliesse dieses Thema hier da die Frage bereits in folgendem Thema diskutiert wird. Sinumerik 880 - Problem mit IP246 Positioniermodul Gruss O_Moderator |
Folgen Sie uns auf