30.01.2013 14:03 | |
Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Kontrollier deinen Programmablauf warum der FB aufgerufen wird und schau nach ob dein Instanz-DB eh nicht doppelt verwendet wird! |
30.01.2013 18:39 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Aktueller Stand ist, dass das Programm mit der alten CPU 6ES7317-2AJ10-0AB0 welche heute verfügbar war wie gewohnt und einwandfrei läuft! |
31.01.2013 09:10 | |
Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
ja aber Fakt ist doch für mich, dass der FB-Aufruf nichts mit dem Firmware-Stand der CPU, sondern nur mit dem Programmablauf zu tun haben kann. |
Folgen Sie uns auf